Cleanliness Chain
스웨즈락에서 만들면 다른 이유
스웨즈락은 초고순도 재질의 생산 품질을 유지하기 위해 제조 공정, 세정 사양, 품질관리 절차를 까다롭게 관리합니다. 이를 통해, 스웨즈락은 귀사가 확신을 가지고 제품을 제조할 수 있도록 필요한 제품을 제공해 드립니다.
어떤 미래를 꿈꾸십니까?
스웨즈락과 함께라면 성공으로 가는 지름길을 택할 수 있습니다. 스웨즈락의 고순도 및 초고순도 제품은 청결한 제조 환경을 구현하는 데 도움이 되며 제품 외에 맞춤형 솔루션도 제공합니다. 귀사의 작동 환경 및 부식성, 반복성과 처리량에 대한 요구사항, 그리고 오염 제거와 같은 요소를 고려합니다. ALD 밸브와 같은 혁신을 통해 반도체 부품의 제조 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 품질에 대한 스웨즈락의 끊임없는 노력을 통해 속도, 일관성 및 청정도(cleanliness)를 확보할 수 있습니다.
설계
반도체 제조의 경우, 귀사가 필요로 하는 것이 무엇인지는 귀사가 가장 잘 알고 계실 것입니다. 바로 높은 수율과 처리량, 그리고 최대한의 청정도와 신뢰성입니다. 스웨즈락은 최고 수준의 청정도 기준과 애플리케이션 맞춤형으로 제조된 혁신적인 제품을 제공함으로써, 귀사가 목표에 도달할 수 있도록 도와드립니다.
- 매끄러운 내부 표면 마감으로 파티클이 어딘가에 끼거나 재료가 오염되는 리스크 완화
- 혁신적인 설계로 파티클이 낄 수 있는 공간을 줄이고, 빠른 퍼징을 가능하게 함으로써 고주기(high-cycle) 애플리케이션 스트레스 감소
스웨즈락은 여기에서 멈추지 않습니다. 제품 외에도, 제조부터 완제품까지 귀하의 고순도 및 초고순도 애플리케이션을 지원해드립니다.
아이디어에서 설치까지
이미 우수한 제품의 품질을 더 높이는 방법은 무엇일까요? 바로 귀하의 정확한 요구 사항에 부합하도록 맞춤화하는 것입니다.
스웨즈락의 주문 제작 제품
스웨즈락은 당사의 제품이 귀하를 어떻게 도와드릴 수 있는지 완벽히 이해하고 있습니다. 스웨즈락의 설계 전문가는 귀하의 애플리케이션의 요구에 부합하도록 제품을 맞춤화할 수 있도록 도와드리며, 이후 제작과 배송, 보증까지 제공해 드리겠습니다.
설계 및 조립 서비스
스웨즈락은 단순히 부품을 제공하는 것을 넘어서, 귀하의 아이디어와 당사의 전문 지식을 결합한 완전한 맞춤형 솔루션을 제공하고자 합니다. 스웨즈락의 제품과 마찬가지로 솔루션 또한 제한적 평생 품질 보증이 적용됩니다.
지원 및 서비스
스웨즈락은 끊임없는 기술적 지원과 필드 엔지니어링 서비스를 통해 귀하의 공정이 원하는대로, 필요한 시기에 작동할 수 있도록 지원합니다. 스웨즈락® 유체 시스템 점검 서비스는 스웨즈락 현장 엔지니어의 기술적 전문 지식, 애플리케이션 경험 및 업계 지식을 귀하의 시설에 적용하여, 유체 시스템을 최대한 활용하도록 도와 드립니다. 이처럼 현지의 인증 받은 전문가들을 통해 작업 성과를 개선하고, 비용 및 근로 시간을 감축하고, 안전/품질/환경 관련 위험을 경감시키실 수 있습니다.
순도
스웨즈락의 초고순도 솔루션은 청결하고 신뢰할 수 있는 스위치 전환 (changeover), 더욱 뛰어난 온도 제어를 통해 오염을 방지하고 시스템 무결성을 높입니다.
재질 옵션
스웨즈락의 재질 구성은 과학적으로 믿을 수 있으며, 반도체 제조와 같은 고순도 애플리케이션에 맞게 제조, 테스트 및 검증되었습니다. 바 스톡(bar stock)에서 플루오르수지에 이르기까지, 각 재질의 고유한 속성을 활용해 원하는 결과를 달성할 수 있습니다. 스웨즈락은 제조 공정에 맞는 재질을 신중하게 선택하므로, 귀하의 애플리케이션이 필요로 하는 순도를 제공하면서도 용접과 설치가 용이한 재질을 찾을 것으로 믿고 맡기셔도 좋습니다.
제조
스웨즈락의 부품은 일관적인 품질, 초고순도, 내식성 및 용접성을 제공하도록 제조됩니다. 재질 선정에 이은 제조는 엄격하면서도 꼼꼼히 관리되는 스웨즈락의 제조 공정에서 수행되며, 여기에는 내식성 향상 및 오염 최소화를 위해 표면을 처리하여 표면의 결함을 제거하는 것이 포함됩니다.
스웨즈락의 재질은 전해 연마(electropolish)를 거쳐 패시베이션(passivation)으로 마무리됩니다.
전해 연마
전해 연마는 가스 분배 시스템에서 사용되는 튜빙의 내부 표면을 매끄럽게 만드는 데 필수적입니다. 전해 연마는 금속 불순물을 제거하고 불완전한 곳은 매끄럽게 다듬어 더욱 청결한 표면을 만드는 전기화학적 과정입니다. 기계적 연마와는 달리 표면에 연마재가 남아 있을 가능성이 없기 때문에, 이 과정은 반도체 애플리케이션에서 그 진가를 발휘합니다.
패시베이션
패시베이션은 표면을 더욱 깨끗하게 하고 다량의 크롬이 함유된 산화물 보호층을 만들어 재질의 내식성을 높입니다.
세정 및 포장
스웨즈락은 초고순도 제조에 헌신하겠다는 의지로 제품을 제공합니다. 당사는 초고순도 업계에서 청정도에 대해 얼마나 까다롭게 따지는지 이해하고 있어, 업계 표준 혹은 그 이상을 충족하도록 도와드릴 수 있습니다.
높은 처리량 및 반복성
높은 처리량이란 제조 시스템의 가동 중단 시간을 낮추는 동시에 더 많은 재료를 처리할 수 있다는 것을 의미합니다. 반복성(repeatability)이란 생산하는 제품이 매번 동일하다는 것을 의미합니다. 고순도 애플리케이션별로 적합한 스웨즈락 제품을 선택하면 귀하의 기대 이상을 달성할 수 있습니다. ALD 밸브와 같은 혁신을 통해 반도체 제조의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
- 강도와 내식성을 충족하는 코발트 초합금(UNS R30003) 재질
- 특허 출원 중인 최적의 설계로 매우 긴 수명
- 빠른 속도로 반복이 가능한 구동 성능
- 열을 견딜 수 있는 작동 성능
- 5밀리초 미만의 밸브 개폐 시간
품질, 반복성, 그리고 안전성
품질과 반복성을 확보하기 위해 스웨즈락에서 끊임없이 노력한 결과, 스웨즈락 제품은 오래 사용할 수 있어 자주 교체하지 않아도 됩니다. 스웨즈락의 검증 과정을 거친 제품은 매우 열악한 반도체 산업 환경에서도 사용하기에 적합하다는 사실이 입증되었습니다. —귀하와 공정의 안전을 믿고 맡겨주십시오.
설비 교육
전 과정을 깨끗하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 스웨즈락에서 제공하는 설비 교육을 받아보십시오. 초고순도 제조 공정의 경우, 다양한 작동 조건 하에서 시스템 무결성과 순도를 유지하는 동시에 유독한 부식성 유체 및 가스가 누설되지 않도록 밀폐하려면, 시스템 부품이 올바르게 작동해야 합니다. 올바른 설비 교육을 통해 스웨즈락 제품의 성능을 최적화하는 방법을 이해하면, 제조 목표를 달성하고 공정 및 직원이 안전하게 시스템을 작동할 수 있을 것입니다.
함께, 더 강하게
스웨즈락이 제공하는 서비스를 활용하여 초고순도 제조 공정을 더욱 강화하십시오.
올바른 제품의 선정
전 세계의 스웨즈락 공식 판매 및 서비스 센터에 문의하고 프로젝트를 기획해 보십시오. 언제 어디서든 제품 선택 도구를 제공하여 작업에 딱 맞는 제품을 선택하도록 도와드립니다.
역동적인 상황에서도 지속적으로 사용할 수 있는 제품
스웨즈락은 최적의 재고 수준을 유지하기 위해 재고의 적시 공급과 맞춤형 재고 관리 서비스를 제공합니다.
스웨즈락은 세계적인 동시에, 현지화되어 있습니다
스웨즈락을 신뢰하셔도 좋습니다. 스웨즈락은 200곳 이상의 현지 판매 및 서비스 센터를 둔 세계적 수준의 글로벌 제조업체이므로 어디에 계시든 스웨즈락의 전문 지식과 솔루션을 편리하게 활용하실 수 있습니다.