alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

반도체

OEM 장비, 반도체 칩 제조업체 또는 반도체 산업을 지원하는 어떤 회사에서 근무하든 상관없이, 당사는 빠르게 변화하는 시장에서 수익성을 극대화하고 효과적으로 경쟁하는 데 필요한 유체 시스템 제품, 기술 전문성 및 글로벌 서비스를 제공합니다.


다음 섹션으로 이동:


반도체

오늘을 위한 생산성. 내일을 위한 혁신.

스웨즈락은 반도체 산업의 성공의 토대가 바로 혁신이라는 것을 알고 있습니다. 전기 기술의 끊임없는 발전으로 더욱 복잡하고 작은 마이크로칩이 필요해지고 있으며, 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 스웨즈락은 50년 이상 반도체 장비 제조업체 및 칩 제조업체에 고품질 유체 시스템 부품 및 서비스를 제공하여, 생산 공정 및 장비를 발전시키는 동시에 수익성을 지속시키는 데 필요한 정밀도와 청결도를 유지할 수 있도록 도움을 제공해 왔습니다. 그 결과 스웨즈락은 칩 수율 및 품질을 높이고, 수명주기 비용을 낮추고, 안전한 유체 시스템 운영에 기여해 왔으며, 글로벌 반도체 산업의 선두 주자들과 협력할 수 있었습니다.

숙련된 유체 시스템 전문가에 문의하기


반도체 산업용 제품

스웨즈락은 초고순도(Ultrahigh-purity, UHP) 밸브 성능의 지평을 계속해서 넓혀, 장비 OEM 및 시스템 인테그레이터 업체들이 고온 및 고속에서도 믿을 수 있으며, 청결하고 일관적인 유량을 제공하는 제조 장비를 구축하는 데 기여하고 있습니다. 또한 반도체 칩 제조업체, 파운드리, 기계 업체 및 가스/화학 물질 공급업체들에게, 반도체 제조 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공하는 다양한 일반 산업 유체 시스템 제품도 공급하고 있습니다.

밸브

밸브

반도체 원자층 증착 생산을 위한 고성능 UHP ALD 밸브와 추가 다이어프램 밸브, 벨로우즈 밸브, 체크 밸브 그리고 특별 구성된 밸브 및 액세서리를 포함한 옵션을 확인하십시오.

피팅

피팅

고순도 용접 피팅, O-링 양면 밀봉 피팅, 금속 가스켓 양면 밀봉 피팅, 그리고 반도체 제조용 액세서리(옵션)를 찾아보십시오.

호스 및 연성 튜빙

호스 및 플렉서블 튜빙

냉각 장치 애플리케이션용 단열 호스부터 기타 PTFE 호스, 금속 호스, 하이브리드 호스고무 호스 옵션 등, 반도체 생산 환경에 적합한 호스를 알아보십시오. 이외에도 반도체 생산용으로 설계된 나선형 메탈 튜빙이나 PFA 플렉시블 튜빙 제품 도 있습니다.

레귤레이터

레귤레이터

스프링 하중돔 하중 감압 레귤레이터와 소형 고순도, 고유량 가스 레귤레이터 등의 옵션을 통해 유체 시스템 전체에서 압력을 효과적으로 제어하세요.

필터

필터

순도가 요구되고 공간이 제한적인 까다로운 애플리케이션에서 스웨즈락 UHP 인라인 가스 필터를 이용해 미립자 오염 물질을 제거하십시오.

용접 시스템

용접(welding) 시스템

스웨즈락의 오비탈 용접 시스템으로 일관되고 효율적으로 용접을 수행하십시오. 이 시스템은 튜빙과 파이프 모두 경제적이고 신뢰할 수 있는 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(Gas Tungsten Arc Welds, GTAW)을 제공합니다.

튜브 벤더(Tube Bender)

튜브 벤더(Tube Benders)

스웨즈락’의 사용하기 쉬운 핸드 튜브 벤더, 벤치 탑 튜브 벤더전기 튜브 벤더를 사용하면 인치 및 미터 튜빙에 고품질 벤딩을 제공하여 설비 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.

반도체 산업을 위한 서비스

특정 문제를 해결하기 위해 특수 설계된 제품, 유체 시스템 어셈블리 또는 현장 점검이 필요하다면 스웨즈락에 문의하십시오. 당사는 기술 전문 지식 및 애플리케이션 지식을 활용하여 맞춤형 유체 시스템 솔루션을 개발하고, 유체 시스템 문제를 해결하고, 귀하가 생산 공정이나 새로운 생산 화학 실험의 한계를 극복하고, 시간을 절약할 수 있도록 설계된 교육을 제공합니다.

현장 엔지니어링 서비스

필드 엔지니어링

유체 시스템의 문제 해결 및 최적화에 도움을 받으려면 전 세계에 위치한, 스웨즈락의 현장 엔지니어 네트워크를 활용하십시오.

현장 서비스

현장 서비스

ALD 필름 증착, 에칭 또는 포토리소그래피용 등, 어떤 공정에서든 모두 당사 전문가는 유체 시스템 현장 점검, 호스 자문’ 서비스또는 누설 점검 을 통해 시설을 보다 안전하고 효율적으로 만들 수 있습니다.

설계 및 조립 서비스

설계 및 조립 서비스

모범 사례를 참고하여 구성하고 테스트한 고품질의 표준형 또는 맞춤형 하위 시스템의 설계 상담 및 전문 조립 서비스를 받아보십시오.

유체 시스템 교육

유체 시스템 교육

오비탈 용접, 재료 과학, 고순도 피팅 기본원리 등을 포함하여 유체 시스템을 개발, 구축 및 유지보수하기 위한 기술을 향상시킬 수 있도록 고안된 다양한 교육 과정을 살펴보십시오.

반도체 공장 건설 서비스

공장 건설 서비스

당사의 유체 시스템 전문가는 제조 건설 프로젝트 시작 전 뿐만 아니라 진행 중일 때에도 지속적인 현지 지원을 통해 노동 시간을 줄이고 일정을 준수하며 산업용 유체 시스템의 성능을 장기적으로 개선하도록 도움을 줄 수 있습니다.

관련 내용

스웨즈락이 반도체 산업에 기여하는 방법

 height=

더 나은 효율성, 수율 및 수익성

반도체 제조공정의 노드가 소형화됨에 따라 당사는 높은 수율을 유지하는 데 필요한 초고순도 수준과 매우 정밀한 도징 수준을 충족합니다. 품질과 반복성(repeatability)에 대한 약속을 지키기 위해 당사의 UHP 밸브 제품은 일관적인 성능, 열 안정성, 청결성, 신뢰할 수 있는 스위치 전환 성능을 제공함으로써 오염을 방지하고 안전성을 확보합니다. 풍부한 지식을 겸비한 스웨즈락 유체 시스템 전문가가 귀하의 유체 시스템에 적합한 부품, 어셈블리, 설계, 재료 선정을 도와드림으로써, 시스템의  청결도와 정밀도를 저하시지키 않고도 반도체 칩 처리량과 수율을 최대화할 수 있는 방법을 함께 찾아드립니다.

또한 당사는 더 높은 온도 또는 유량이 요구되는 공정 및 화학 실험이 가능하도록 귀하와 협업합니다. 당사의 애플리케이션 엔지니어는 반도체 산업을 깊이 이해하고 있어, 꾸준히 개발되는 공정 속도 및 도징 정밀도 관련 기술에 정통합니다. 따라서 스웨즈락 엔지니어는 귀하의 공정 문제를 해결하고 혁신을 지속하기 위한 고유 솔루션 개발에 필요한 기술적 지식, 고급 소프트웨어, 제조 관련 전문 지식을 제공할 수 있습니다.

총 수명 주기 비용의 절감

반도체 생산 비용 및 밸브 생산량을 고려해볼 때 수익성을 유지하려면 시스템의 가동 중단을 반드시 방지해야만 합니다. 총 소유 비용을 최소화하기 위해 스웨즈락 부품은 까다로운 공정 환경에서 수백만 주기가 넘도록 일관된 성능을 발휘하도록 제작됩니다. 당사는 증착을 위한 새로운 전구체 가스 옵션에 대해 연구하기 위해  유체 시스템 부품이 더 뜨거운 생산 공정과 더 부식성 있는 매체에서도 안정적이어야 함을 알고 있습니다. 그래서 제품이 까다로운 조건에서도 견딜 수 있도록 설계하여 귀하가 부품을 덜 빈번하게 교체하고, 공정 가동 중단 시간을 최소화하고, 처리량을 최대화할 수 있도록 했습니다.

칩 제조 장비 애플리케이션이 아니라 하더라도, 당사는 다양한 산업 시설 애플리케이션 전반에서 신뢰할 만한 성능을 나타내도록 설계된 유체 시스템 부품을 제공함으로써, 제조업체가 시스템 가동 중단을 방지하고 반도체 시설의 유지보수, 수리 및 운영과 관련된 비용을 최소화하도록 돕습니다. 스웨즈락에서 인증받은 현지 유체 시스템 전문가는 귀하의 시스템 성능을 개선하기 위해 직접 시설을 방문하거나 가상으로 접속하여 다양한 서비스를 제공합니다. 기술 지원, 시스템 설계 지원, 시스템 문제 해결, 유체 시스템 교육, 유지보수 및 모범 사례에 대한 지원 등이 일례입니다. 장비 설치에서부터 토대 구축, 그리고 특수 가스 및 화학물질 분배에서 중앙 유틸리티 공장 작업에 이르기까지, 당사는 귀하의 유체 시스템을 종합적으로 지원해드릴 수 있습니다.

세계 전역의 제품 및 솔루션에 대한 지속적인 지원

당사는 귀하에게 운영 전반에서 제품마다 일관성이 보장되며 그 결과 고객이 기대하는 품질과 일관성을 제공할 수 있다는 확신을 드리기 위해 인재, 공정 및 기술을 갖추고 있습니다. 그러한 일관성은 20개의 스웨즈락 제조시설에서 이뤄지는 엄격한 제조 공정 관리에서  시작되며, 수천명의 스웨즈락 직원들은 제품 개발, 교육, 현장 서비스, 기술 서비스, 납품일정 조정, 기획 지원, 전문 지식 등을 제공하기 위해 함께 일하고 있습니다. 이러한 당사의 노력은 전체 수명 주기 내내 유체 시스템의 신뢰할 만한 성능을 유지할 수 있도록 도움을 드립니다. 당사는 70개국 200개 이상의 판매 및 서비스 센터를 아우르는 글로벌 네트워크를 활용해, 종합적인 판매, 설계 및 어셈블리, 문제 해결 및 교육 서비스를 제공합니다. 귀하는 6개 글로벌 기술 센터의 반도체 애플리케이션 엔지니어링 전문가와 협력할 수도 있습니다.

제품의 사용 가능여부가 귀하의 성공에 중요하다는 점을 인식하기 때문에 당사는 고객 니즈를 예상하고 귀하가 필요로 하는 때에 필요한 제품을 제공하기 위해 제조 역량, 공급망 및 당사 반도체 고객과의 관계에 많은 투자를 해왔습니다. 당사의 현지 판매 및 서비스 센터에 있는 재고, 글로벌 공급망, 간소화된 주문 이행 프로세스, 물류 네트워크가 있기 때문에 귀하에게 필요한 제품을 멀리서 조달할 필요가 없습니다.

 height=

안전한 유체 시스템의 운영

반도체 시설에서 사용되는 화학 물질의 성질을 고려해볼 때 유체 누설은 심각하게 다뤄져야 하며 유체 시스템 누설을 방지하는 데는 반도체 제조 장비 뿐만 아니라 모든 영역에서 시스템 부품을 주의 깊이 선택하는—것이 중요합니다. 예를 들어 올바르게 단열되지 않는 냉각 호스 를 사용하면 누설의 근원이 확인될 때까지 외부 결로로 인해 누군가 미끄러지거나 시스템 가동 중단이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하기 위해 당사는 시설 내 안전한 환경을 구축할 수 있는 누설 방지 및 내식성 유체 시스템 제품과 어셈블리를 종합적으로 담은 포트폴리오를 제공합니다. 당사는 화학적 호환성을 보장하기 위해 부품의 재료를 주의 깊이 선택해서 제품을 제조하고, 반도체 제조 애플리케이션의 내식성을 강화하기 위해 표면을 처리합니다. 당사의 검증 프로토콜은 귀하와 귀하의 공정을 보호하기 위해 당사의 제품이 적합한지 부식성 재료 및 극한의 온도 환경 테스트를 거치도록 구성되어 있습니다.

또한 경험이 풍부한 스웨즈락의 강사들이 제품 선택, 설비, 유지보수 및 시스템 설계 교육 서비스를 제공합니다. 이를 통해 귀하의 팀원은 안전하게 시스템을 운영하는 데 필요한 지식을 갖추는 동시에, 오랫동안 믿을 수 있는 유체 시스템 성능을 유지할 수 있습니다.

효율적이고 효과적인 시설 건설

새로운 제조업체 시설을 건축하고 있는 경우 당사의 글로벌 건설 서비스 전문가는 기계 공사업체(Mechanical contractor)가 프로젝트를 제시간에 맞추고 예산 범위 내에서 완료할 수 있도록 유체 시스템을 신속하고 신뢰할 만하게 운영하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 당사의 유체 시스템 전문가는 성능 기준을 충족하는 기술 지원, 제품 선택, 시스템 사양 및 설계에 대한 도움을 제공해드릴 수 있습니다. 예를 들어, 냉각 시스템 또는 공정 가스를 이송하는 시스템의 설계 및 설치를 간소화하는 데 도움이 되는 특정한 고성능 호스를 찾아드릴 수 있습니다. 당사는 가스 분배를 위한 퍼지 판넬 솔루션 등 표준화된 턴키 방식의 유체 시스템 어셈블리 뿐만 아니라 사용 지점(Point-of-Use)에 맞춘 애플리케이션을 소개함으로써, 설비, 유지보수 및 사용 시 느끼는 복잡한 과정과 노동 시간을 절감하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 현장 안팎에서 공급자 관리 재고(VMI), 키트 구성 및 전략적 재고 관리를 비롯한 종합적인 재고 관리 서비스를—제공하여—생산성과 일정을 개선해드릴 수 있습니다.

가스 설계 엔지니어, 기계 공사업체 및 특수 화학약품 업체에게도 유체 시스템 설계와 어셈블리, 오비탈 용접, 부품 선택, 설치, 점검 및 교육을 제공합니다. 또한 당사의 팀은 제조 장비와 일반 설비 훅업 중에 누락된 부분이 없도록, 가스 판넬과 같은 스웨즈락 유체 시스템 어셈블리와 호스의 연결부가 누설 없이 잘 연결되어 있는지, 또 가동 및 검증 준비가 됐는지점검합니다.

전문지식을 갖춘 유체 시스템 전문가에 문의하기

리소스 센터

스웨즈락 현장 엔지니어가 유체 시스템 구축에 대해 자문하는 모습

보다 수익성 있는 반도체 팹 구축

고품질의 유체 시스템 부품 및 어셈블리 선택이 반도체 제조 시설의 건설 시간 단축과 시설의 총 소유 비용 감소에 기여할 수 있는 이유를 알아보십시오.

스웨즈락 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에 견디도록 설계된 자재들로 만들어졌습니다.

최적의 합금을 이용한 반도체 수율 향상

어떻게 하면 반도체 제조업체가 중요한 유체 시스템 부품의 금속을 올바르게 선택하여 수율과 장기 수익성을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년이 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 관한 인사이트를 제시합니다.

Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 그리고 유체 시스템 솔루션 제공업체가 함께 협력함으로써, 지난 몇십 년 동안 반도체 시장이 무어의 법칙을 따르는 데 어떤 노력을 했는지, 앞으로 가야 할 길은 어디인지 알아보십시오.

스웨즈락 단열 호스

단열 호스(Insulated Hose)로 반도체 제작 공정에서 발생하는 문제 해결하기

올바른 단열 호스 솔루션이 매우 높은 정밀성을 요구하는 반도체 제작 공정에서 발생할 수 있는 일반적인 문제점들을 해결하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 소개합니다.

클린룸에서 조립하는 반도체 산업용 ALD20 UHP 밸브

하나의 새로운 밸브. 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술의 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 확인해보십시오.

반도체 제조용 클린룸

차세대 반도체 제조의 혁신

스웨즈락이 더 우수한 설비 가동률, 부품의 안정성, 공정 제어를 통해 반도체 제조 혁신에 어떻게 기여했는지 소개합니다.

적절한 호스 연결구 유형 선택하기

플랙시블 호스 연결구(Flexible Hose End Connection)의 유형 및 사용 사례

제약과 반도체까지, 여러 산업에 걸쳐 가장 많이 사용하는 튜빙 혹은 플렉시블 호스 연결구 유형과, 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 제품을 파악하고 선정하는 방법을 알아보십시오.